이 성명서는 캘리포니아 공급망 투명성에 관한 법률, 영국 현대판 노예제 방지법(2015년)에 의거하여 작성되었습니다.
Coilcraft는 시카고 주변 지역에 밀집한 TV 세트 제조업체에 납품하는 주문형 코일 제조사로 1945년 설립된 비공개 회사입니다. 현재 Coilcraft는 통신, 컴퓨터, 계측기, 가전 부문의 수많은 고객에게 인덕터를 공급하고 있습니다.
Coilcraft의 본사는 미국 일리노이 주 캐리(Cary)에 자리하고 있으며, 생산 시설은 중국, 말레이시아, 스코틀랜드, 베트남 등 전 세계에 분산되어 있습니다. 이러한 당사의 국제적 입지에는 당사 직원뿐만 아니라 공급망 전반의 직원들이 공정하게 대우 받고 법적, 사회적 권리를 존중 받도록 보장할 책임이 따릅니다. 이러한 점을 고려하여, Coilcraft는 사회적 책임 프로그램을 구축했으며, 그 정책은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Coilcraft의 사회적 책임 프로그램은 RBA(책임감 있는 사업체 연합)의 행동 강령을 기반으로 이를 준수하도록 개발되었습니다. RBA는 전적으로 국제 공급망에서 기업의 사회적 책임을 다루는 세계에서 가장 큰 산업 연합입니다. RBA의 목표는 노예제와 인신매매를 포함하여, 모든 사업 분야에서 높은 윤리적 실무 표준을 촉진하는 것입니다. Coilcraft의 정책, 활동, 모니터링 실무는 이러한 표준을 따릅니다. 당사는 공급업체에게 RBA(책임감 있는 사업체 연합) 규정을 준수하는 사회적 책임 관리 시스템을 운영하도록 요구하는 Coilcraft 공급업체 품질 매뉴얼을 포함하여 다양한 채널을 통해 공급업체에 이와 동일한 의무를 전달하고 있습니다.
당사의 공급망 검증 절차에는 다음과 같은 자료의 검토 작업이 포함됩니다.