Coilcraft의 기업 목표 중 하나는 당사의 사업 활동과 생산하는 제품이 환경에 미치는 영향을 최소화하는 것입니다.
Coilcraft는 항상 "친환경" 기업이 되고자 노력해왔으며, 다음과 같이 그러한 노력을 구체화한 환경 정책을 수립했습니다.
Coilcraft는 제품을 생산하는 국가의 환경적 영향에 대한 해당 법규를 준수하며, 제품을 판매하는 국가에 적용될 수 있는 국제 협정을 준수합니다. 또한, 환경 문제와 관련된 개별 고객의 우려 사항에 대해서도 신속하게 대응할 것입니다.
당사는 업무상 활동으로 인한 환경 오염을 예방하는 데 노력하고 있으며, 환경에 유해한 것으로 알려진 물질의 사용을 배제하거나 최소화하고 있습니다.
당사는 비록 미사용 재료보다 다소 가격이 높더라도 가능하고 적합할 경우 재생 재료를 사용하며, 폐기 예정 재료와 소모품을 재생 이용하고, 특히 포장 재료를 포함하여 당사가 공급하는 제품을 고객이 손쉽게 재생 및 재활용할 수 있도록 함으로써, 재활용 순환 고리를 완성하고자 노력합니다.
당사는 특히 포장 재료와 관련하여 가능할 경우 재료 재사용 전략을 개발하는 데 도움이 되는 고객의 제안을 환영합니다.
환경 경영 시스템
전 세계의 모든 Coilcraft 시설이 이러한 원칙을 완벽하고 일관적으로 준수함을 보장할 수 있도록, 당사는 포괄적인 환경 경영 시스템을 개발했습니다. ISO 14001 요건에 적합하도록 고안된 이 시스템은 2000년 유럽 본사에, 2004년 중국 시설에 구현되고 제삼자를 통해 등록되었습니다. 2003년 이후로 다른 모든 Coilcraft 시설에도 완벽한 규정 준수 시스템이 적용되고 있습니다. 더불어, 매년 규정 준수 감사도 수행됩니다.
주요 목표
당사 제품에서 금지 물질 배제
폐기물 발생 억제
에너지 절감 장려
재활용 재료 사용 증대
재활용 프로그램 촉진
종이 및 포장재 사용 감소
공급업체로부터 분쟁 광물 반입 차단
규정 준수
각 시설마다 다음과 같은 업무를 담당하는 환경 팀을 운영합니다.
중대한 환경적 영향을 유발할 수 있는 업무를 담당하는 직원의 교육과 자격 검증
직원들에게 환경 정책과 모범 사례 전파
환경적 영향이 있는 모든 업무에 대한 절차 설명서 관리
현지 전문가와 협력하여 환경 법규 및 규정의 준수 확인
목표 설정 및 결과 기록
환경 경영 시스템이 목표대로 운영되고 있는지 판정할 수 있도록 본사 및 시설 팀에 의한 정기적인 감사 수행.