사이트 설정

창고
언어 설정
통화 설정
리소스
비디오 라이브러리
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

Coilcraft의 분쟁 광물 정책

Coilcraft는 전자부품 제조업체로서 생산하는 제품에 다양한 금속을 사용합니다. 그 중 일부인 주석(Sn), 금(Au), 텅스텐(W), 탄탈(Ta) 등의 금속은 분쟁 지역으로 판정된 콩고 민주 공화국(DRC)의 동부 지역에서 제련된 것일 수 있으며, 해당 광물의 판매 수익이 도드-프랭크법(Dodd-Frank Act)에 규정된 무장 테러 단체를 직간접적으로 지원하는 데 사용된다면 이를 분쟁 광물로 간주합니다.

이러한 금속의 공급망은 매우 복잡하며, Coilcraft는 분쟁 지역의 무장 테러 단체에 협조하거나 지원하는 불법적인 제련소에서 공급하는 금속이 당사 공급망에 포함되지 않도록 합당한 실사(주의 의무의 성실한 실행)를 이행하고 있습니다.

Coilcraft는 공급업체에게 책임감 있는 사업체 연합(RBA, www.responsiblebusiness.org)의 규정을 준수하고 사회적, 환경적으로 신뢰할 수 있는 공급원으로부터만 해당 금속을 조달하도록 요구합니다.

Coilcraft와 당사 공급업체는 분쟁 광산에서 생산된 금속을 의도적으로 사용하지 않습니다. Coilcraft는 공급망에 대한 조사를 통해 이러한 분쟁 광물이 사용되지 않음을 정기적으로 확인합니다.

질문이 있으십니까?

질문 View FAQs