PDFをダウンロードする
Coilcraft製品は、様々な商用洗浄システムと互換性があります。多くのお客様は、問題なく、洗浄システムを使用しています。ただし、洗浄システムには、機械的な力、振動、圧力、温度、サイクル数、洗浄溶媒など、多くの変数が関わっています。洗浄溶媒には、中和剤、界面活性剤、鹸化剤、分散剤、消泡剤が含まれる場合があります。超音波洗浄は、細線コンポーネントの疲労を引き起こし、コア材料の亀裂伝播につながる可能性のある振動力の繰り返しを伴います。
洗浄作業には多数の変数があるため、Coilcraftが洗浄システムを使用してテストを実施するのは実用的ではありません。したがって、Coilcraftは洗浄システムに関するテストや推奨を行いません。
Coilcraftは、以下の仕様に従って溶剤に対する耐性をテストします。
MIL-STD-202 Method 215および追加の水性洗浄。
はんだ付け表面実装部品
Coilcraft製品のはんだ付け用フラックスの選択